This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:存在多个 ChemID

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401114/bq27z561-r2-multiple-chemids-exist

器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

工具与软件:

您好!


我使用 GPC 工具获得了 ChemID。
有多个 ChemID、但我应该选择哪一个?

首先、为什么会有多个实例?

e2e.ti.com/.../1018.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以为 GPCCHEM 工具发送数据吗? 我发现您只有2场很好的比赛是非常可疑的。 此外、当您获取 GPCCHEM 工具的日志时、您是否对电池包连接了任何保护? 这会导致在收集数据时出现问题。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert。

    我的问题是"BQSTUDIO 中有多个 ChemID 可供选择。"

    但是、由于您想要查看日志、我会将它们发送给您。

    电池组没有保护。

    ・请告诉我为什么有多个 ChemID 可供选择、我应该选择哪一个?

    此致、

    e2e.ti.com/.../20240819.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在我的 bqStudio 版本和 chemID 更新程序版本上、我没有看到多个对应的化学 ID。 请确保您使用的是最新的 bqStudio 和 ChemID Updater 版本。 否则、您也可以使用与之匹配的电池的其他 chemID (ID# 2795)。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Robert。

    我使用 BQSTUDIO、它显示多个版本。

    您正在使用哪个版本? (Q1)


    我使用以下代码、我认为这是最新版本。

         BQStudio (版本1.3.127、发布日期:2024年7月1日)

         切姆(版本=1112 )

    您认为它不是最新版本吗? (第2季度)

    我还按要求发送了日志。
    您说您有问题。

    我想听听您对此有何看法。 (Q3)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的版本正确。 我已就此向团队咨询、并将与您联系。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我与我们的 chemID 专家讨论了这一点、我收到的反馈是、您为 chemID #222选择5个 chemID 名称中的哪一个并不重要。 这是因为所有5个名称在 chemID 方面共享完全相同的数据。  

    此致、  

    Robert。