请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 工具与软件:
您好!
我有一个基本的 TPS2121、用于9V 壁瓦特电源和7.2V 镍氢电池组之间的功率选择应用。 它工作正常、可以从 IN1正确切换到 IN2。 但是、当 IN1断开连接且单元由 IN2供电时、IN1上存在等于 IN2的电压。 这会在从墙上拔下电源时导致电池中流出的电流过大、因为电源接通电源后、端子间往往具有低阻抗路径。
在电路板完全断电并断开一切连接的情况下、测得 IN1和 IN2之间的电阻大约为20k Ω。 但是、在运行过程中、我们会看到反向流动电流的100mA 左右。
我们如何确保当电路由 IN2供电时、没有电流反馈到 IN1?
谢谢!
Derek