This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:当由 IN2供电时、它将电流泄漏回 IN1。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401041/tps2121-when-powered-from-in2-it-leaks-current-back-to-in1

器件型号:TPS2121

工具与软件:

您好!

  我有一个基本的 TPS2121、用于9V 壁瓦特电源和7.2V 镍氢电池组之间的功率选择应用。  它工作正常、可以从 IN1正确切换到 IN2。 但是、当 IN1断开连接且单元由 IN2供电时、IN1上存在等于 IN2的电压。  这会在从墙上拔下电源时导致电池中流出的电流过大、因为电源接通电源后、端子间往往具有低阻抗路径。  

在电路板完全断电并断开一切连接的情况下、测得 IN1和 IN2之间的电阻大约为20k Ω。 但是、在运行过程中、我们会看到反向流动电流的100mA 左右。

我们如何确保当电路由 IN2供电时、没有电流反馈到 IN1?

谢谢!

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    昨天是印度的国庆节。 让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有此问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您能否通过在 VIN 和 GND 之间添加一个电阻器来增加反向电流、从而重复实验。 似乎反向电流低于检测阈值。

    此致

    Kunal Goel