This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:如何使用 GPIO 1/2/3引脚?

Guru**** 2514605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400466/bq41z50-how-do-you-utilize-the-gpio-1-2-3-pins

器件型号:BQ41Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z50

工具与软件:

通过查看技术参考手册(SLUUCP8)、我可以看到使用 DISP 和 LEDxxx 引脚的多种方法、但在确定如何配置/控制 GPIO1、GPIO2和 GPIO3引脚时遇到了问题。

请参阅第91章第11章的示例 通用输入输出(GPIO)功能 它讨论的是 LED 引脚和 DISP*引脚、但没有提到其他三个 GPIO。

也是如此 不会 作为"标志映射设置"功能的选项提供。

我在这里遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们在研究这一点。 "我不会骗你的。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO1、GPIO2和 GPIO3引脚可用于以下 IO 功能:PRES、EMSHUT、GPIO_PF、BTP 或 DISP。

    例如、GPIO3引脚6用于 BTP、GPIO1引脚9用于 GPIO_PF。 如果我们导航到 bqStudio Data Memory 选项卡、我们将看到它们已定义。 请参见下文。   

    TRM 第6.9节介绍了 BTP-BATTERY 跳变点功能。  
    当发生 PF 永久性故障时、GPIO_PF 会跳闸。  



    其中" 引脚编号 "是封装引脚编号。

    LED 引脚掩码 0x48 GPIORead ()/0x49 GPIOWrite ()就端口 RL 屏蔽而言仅限于端口 RL (引脚32、3、4、7、8)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、与 GPIO4/5/6/7不同、您不能接管 GPIO1/2/3引脚并将它们用于其他用途?

    BQ41Z50数据表根本不会对此进行说明(可能是 BQ40Z50文档中的保持???)

    (相切- BQ41Z50文档有时还提到支持五个 LED (而不是3个)、我认为这也是复制/粘贴综合征?)

    特别是、如果有人需要数据表中列出的"PWM"功能、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    bq41z50目录固件附带了所定义的这些引脚。 将其改为其他用途需要更改固件。 为此、您可能需要联系当地的 FAE。 要做到这一点需要付出很多努力。  

    对于 LED、我们提到了3个 LED




    特别是、如果有人需要数据表列出的"PWM"功能、该怎么办?

    GPIO2定义为脉冲发生器引脚、它是一个隐藏参数。 如果您想了解它的工作原理、我可以为您显示。  

    请注意、BQ41z50  目前是预发布版本器件。 其目的是让客户尝试并留下反馈、以便我们通过官方 RTM 对其进行改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>对于 LED、我们提到3个 LED

    我要强调的是、有些地方显示3 (正确)、但有些地方仍然显示"最多5个 LED"(错误)。

    >>GPIO2被定义为脉冲发生器引脚、它是一个隐藏参数。 如果您想了解它的工作原理、我可以为您显示。  

    我的特定应用不需要 PWM 功能。

    如果有一个"隐藏参数"允许覆盖 GPIO 1/2/3引脚的功能以将其用作 GPIO、我有兴趣查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    为了改变 GPIO 1、2和3的用途、需要按照我在上一个回复中所述更改固件。 这些引脚具有指定的角色。 即使更改了引脚编号、它仍具有相同的角色。

    对当前文档的任何混淆深表歉意。 我们会将其更好地用于官方 RTM。