Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z50 、
工具与软件:
通过查看技术参考手册(SLUUCP8)、我可以看到使用 DISP 和 LEDxxx 引脚的多种方法、但在确定如何配置/控制 GPIO1、GPIO2和 GPIO3引脚时遇到了问题。
请参阅第91章第11章的示例 通用输入输出(GPIO)功能 它讨论的是 LED 引脚和 DISP*引脚、但没有提到其他三个 GPIO。
也是如此 不会 作为"标志映射设置"功能的选项提供。
我在这里遗漏了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
通过查看技术参考手册(SLUUCP8)、我可以看到使用 DISP 和 LEDxxx 引脚的多种方法、但在确定如何配置/控制 GPIO1、GPIO2和 GPIO3引脚时遇到了问题。
请参阅第91章第11章的示例 通用输入输出(GPIO)功能 它讨论的是 LED 引脚和 DISP*引脚、但没有提到其他三个 GPIO。
也是如此 不会 作为"标志映射设置"功能的选项提供。
我在这里遗漏了什么?
您好!
GPIO1、GPIO2和 GPIO3引脚可用于以下 IO 功能:PRES、EMSHUT、GPIO_PF、BTP 或 DISP。
例如、GPIO3引脚6用于 BTP、GPIO1引脚9用于 GPIO_PF。 如果我们导航到 bqStudio Data Memory 选项卡、我们将看到它们已定义。 请参见下文。
TRM 第6.9节介绍了 BTP-BATTERY 跳变点功能。
当发生 PF 永久性故障时、GPIO_PF 会跳闸。 
其中" 引脚编号 "是封装引脚编号。
LED 引脚掩码 和0x48 GPIORead ()/0x49 GPIOWrite ()就端口 RL 屏蔽而言仅限于端口 RL (引脚32、3、4、7、8)。
尊敬的 Kevin:
bq41z50目录固件附带了所定义的这些引脚。 将其改为其他用途需要更改固件。 为此、您可能需要联系当地的 FAE。 要做到这一点需要付出很多努力。
对于 LED、我们提到了3个 LED 

特别是、如果有人需要数据表列出的"PWM"功能、该怎么办?
GPIO2定义为脉冲发生器引脚、它是一个隐藏参数。 如果您想了解它的工作原理、我可以为您显示。
请注意、BQ41z50 目前是预发布版本器件。 其目的是让客户尝试并留下反馈、以便我们通过官方 RTM 对其进行改进。