This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:采用 LM5148的12V 降压- 15W 功耗后的电压下降(12V、1.3A)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400976/lm5148-12v-buck-using-the-lm5148---voltage-drops-after-15w-of-power-draw-12v-1-3a

器件型号:LM5148

工具与软件:

我们使用 LM5148构建了降压转换器。  

当输出端没有负载时、我们可以测量输出端的12V 电压。

但如果我们要增加负载、性能会严重下降。 在负载消耗1.3A 电流后、降压转换器的输出电压降至5V、并且电路会发出可闻开关声音。  

我们并不期望出现这种行为、尤其是因为它应该处理大约20A 的电流。   

更不用说、降压转换器会发热。 但这是预料之中的,正如这一 帖子所警告的。 我们此时不能回去更改设计。

如果有人对可能造成这种情况的原因有一个深刻的见解。 我们如何缓解这种情况。

我将附上原理图供参考。

e2e.ti.com/.../Media-Supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    此处的主要问题是 FET 不是逻辑电平(Rdson 额定值为 Vgs = 4.5V)。 请注意、此类 Infineon FET 通常在器件型号中包含"L"。 选择 FET 后、如果 VCC = 5V、则栅极驱动不足。  

    我建议填写 LM5148快速入门计算器文件(如下方提供以供参考)、因为我注意到补偿电容 C16似乎很低(Rcomp*Comp 时间常数通常大于25us、这样零点提供了足够的相位超前)。

    e2e.ti.com/.../4062.LM5148_2D00_Q1-quickstart-calculator.xlsm

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的快速响应和分析。

    您是否碰巧有我可以尝试使用的任何 TI FET 来代替这些 Infineon FET。  

    我也期待在尝试不同的 FET 后试用您提到的 Comp 建议。 但是、我也使用了 WEBENCH 工具来获取设计值(如下所示)。 我希望这只是一个 FET 问题、正如您所指出的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    TI 拥有60V FET、但没有80V、我怀疑您是否想对20A 输出使用100V FET。 请看一下 LM5148数据表中使用的 FET。

    此致、

    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim 的建议。 我订购了 LM5148评估设计中列出的那些。 它们预计将于今天送达。 您的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    你是最好的!  您推荐的 FET 工作正常。 降压转换器不会像以前那样发热、并提供可靠的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mo.