工具与软件:
我们使用 LM5148构建了降压转换器。
当输出端没有负载时、我们可以测量输出端的12V 电压。
但如果我们要增加负载、性能会严重下降。 在负载消耗1.3A 电流后、降压转换器的输出电压降至5V、并且电路会发出可闻开关声音。
我们并不期望出现这种行为、尤其是因为它应该处理大约20A 的电流。
更不用说、降压转换器会发热。 但这是预料之中的,正如这一 帖子所警告的。 我们此时不能回去更改设计。
如果有人对可能造成这种情况的原因有一个深刻的见解。 我们如何缓解这种情况。
我将附上原理图供参考。