主题中讨论的其他器件:LM5122、 BQ24616、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们为应用选择了升压转换器 LM5122。 我们的输入电压范围为14.8V 至24V、电流为4A。 输入电压由 BQ24616电池充电器提供。 如果连接了适配器、输入电压将是24V;如果未连接适配器、电池电压将是升压转换器的输入电压。
在 LM5122EVM-1PH 评估模块的手册中、它规定最大输入为20V。 但是、该 IC 的输入容量范围很宽。 我们想确认我们是否可以向 EVM 提供24V 输入。 您能为我们澄清一下吗?
谢谢。此致、
Karthik P R