This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-1PH:LM5122EVM-1PH 最大输入电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, BQ24616, LM5122EVM-1PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403639/lm5122evm-1ph-lm5122evm-1ph-maximum-input-voltage

器件型号:LM5122EVM-1PH
主题中讨论的其他器件:LM5122BQ24616

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们为应用选择了升压转换器 LM5122。 我们的输入电压范围为14.8V 至24V、电流为4A。 输入电压由 BQ24616电池充电器提供。 如果连接了适配器、输入电压将是24V;如果未连接适配器、电池电压将是升压转换器的输入电压。

在 LM5122EVM-1PH 评估模块的手册中、它规定最大输入为20V。 但是、该 IC 的输入容量范围很宽。 我们想确认我们是否可以向 EVM 提供24V 输入。 您能为我们澄清一下吗?

谢谢。此致、
Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    感谢您关注 LM5122。
    LM5122器件可支持高达65V 的输入电压。
    该 EVM 列出了建议的9V - 20V 输入电压范围、因为该设计针对该范围进行了优化。 (例如环路补偿、电感器/MOSFET 选择等)

    14.8V 至24V 的输入范围完全适合 LM5122器件。

    如果您有任何其他关于器件的问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的答复。 在我们开始设计硬件之前、我们想购买 EVM 并进行初始测试、以此来测试我们的应用。 我们是否可以使用24V 输入来实现该目的? 或者、您是否推荐任何其他规格与 LM5122相同的 EVM? 我们在初始开发时需要使用它。

    谢谢。此致、
    Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    是的、您可以使用具有24V 输入电压的 EVM。 由于输出默认设置为24V、因此该器件可以在输入电压等于或高于24V 的条件下启动脉冲跳跃或进入旁路模式。 如果设计需要更高的输出电压、可以修改 FB 引脚上的分压电阻器、以设置更高的 VOUT 电压。 请检查 EVM 的 BOM 以确保输出电容器和 MOSFET 的额定电压符合所需的目标电压。
    通常、EVM 旨在保持高裕度、以便在 VIN、VOUT 或负载条件下出现小参数变化时保持稳健。

    此致、
    Niklas