This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:停止标识作为标准

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386116/tps2373-stopped-identify-as-standard

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:LM5022

工具与软件:

您好!  

持续到案例- TPS2373:原理图审阅

将 LM5022 Vin 从 TPS2373更改为 PVDD 后、该设计可正常运行。

我已在以下条件下对电路板进行了应力测试-  

1. PoE PSE 输入与48V 直流输入一起连接

2、连接到继电器的两个输入从一个移动到另一个, 每个停止30秒,两个并联停止30秒

3.负载连接- 40W。

该测试会检查输入优先级决策并确保两个输入之间的无缝转换。

切换几十次后、PD 停止识别协议、但未启动。  

当将 PSE 器件更改为无握手且在不检查协议的情况下启动时、PD 将打开并开始工作。

我们让器件将所有电容器放电一段时间、第一次使用 AT 协议而不是 BT 开启、但第二次开启时、器件再次停止。

该电路板现在仅可作为 BT 工作、并且仅当 PSE 模式更改为非标准模式时。

这是损坏前的波形-

这是损坏后被识别为 AT 且 PSE 为非标准情况下的波形-  

什么地方出错了? 我在电路板上没有看到任何可见损坏。  

e2e.ti.com/.../JL_2D00_PC0002471-JL_2D00_AS000623_2D00_1-POWER-BOARD-ALDER-POE-PD.pdf

谢谢!

Aviv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的咨询。

    我会看一下您的问题、并在5个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。  

    我有一个问题 、"将 LM5022 Vin 从 TPS2373更改为 PVDD 后、该设计效果很好。" 您是否会将 LM5022的 VIN 直接连接到 PVDD? 当您将 VC_OUT 连接到 VIN 时、它无法正常工作?  

    我注意到、VC_IN 处的电容器过大。 您可以尝试移除 C115并重试使用 VC_OUT 为 LM5022的 VIN 供电。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    一开始、设计不起作用。 移除 R112并添加 R111后、电路板开始工作。  

    在这个小问题之后,我开始了上述的负荷试验,第二个问题是停止识别方案。

    我可以尝试移除 C115并尝试按原样使用该电路板、但它无法解决识别问题、对吗?

    谢谢!

    Aviv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 TPS2373和 LM5022都具有启动电路。 但通常建议仅启用 TPS2373的启动电路并使用 VC_OUT 来驱动 LM5022。 如果您将 LM5022连接到 PVDD、则可能启用了两个启动电路、并导致冲突。  

    第一个版本不起作用的原因可能是 VC_IN 电容与 VC_OUT 相比过高、因此 TPS2373将出现启动故障。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    当移除 C115并保持 R112连接时、使用辅助电源板无法加电。 只有通过将跳线电阻器从 R112移动到 R111、辅助电源才能为电路板供电。

    另外、非标准承认问题的主要问题是什么呢? 您是否知道在几次下电上电后导致器件无法识别标准的原因?

    谢谢!

    Aviv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。  

    我可以进一步了解非标准模式吗? PSE 是否会禁用检测并仅执行分类? 如果是、我想由于漏电流增加、损坏的 TPS2373-4无法显示正确的检测电阻。 因此分类会受到影响。  

    您可以帮助获得显示 VC_IN 和 VC_OUT 电压的波形吗? 我想核实  R112 无法工作的原因。 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们 在实验室中使用了来自 Microchip 的 PDS-204GCO。 此器件是可配置的、可以控制每个端口以遵循特定的规则。  

    通常、我们的 PSE 端口配置为4类90W 和"标准"模式。

    在此配置中、带有 TPS2373的新 PD 板运行良好、可以检测到 BT 协议、如图所示-  

    经过几次下电上电之后、大约50次、TPS2373停止工作。 此时、仅可通过将 PD 端口配置更改为"PLUS"模式来成功开启 PSE。

    所述的 PSE 模式下工作:  

    模式:将 PoE 端口配置为以下选项之一。

    •已禁用:PoE 端口已禁用。 端口成为非 PoE 交换机以太网端口。

    •标准:PoE 端口已启用并符合 IEEE 802.3bt 规范。

    •此外:已启用 PoE 端口、并支持非 IEEE-802.3-af/at/bt PoE PD。

    这是 PSE 处于标准模式时电路板损坏的波形-

    关于第二期的 R112和 R111:  

    下面随附了使用 PSE 在标准模式下作为输入所需的波形 (VC_IN 黄色、VC_OUT 蓝色)-

    在此附有使用 直流辅助电源 作为输入端所需的波形 (VC_IN 黄色、VC_OUT 蓝色)-

    谢谢!

    Aviv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "PSE 处于标准模式时电路板损坏的波形"看起来会丢失。 您可以上传新图吗?

    感谢您的测试波形。 理论上、VC_OUT 始终可以由启动稳压器在内部开启。 然后在启动后、AUX 绕组的电压将为 VC_IN 引脚提供与 VC_OUT 引脚相连的电压、如下图所示。 如果 VC_IN (黄色)变为高电平、这意味着反激式转换器通过了启动。  

    使用适配器时、您能否检查 APD-RTN 电压是否高于阈值?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的等待。

    至于第二个问题、当直流 AUX 电源*仅*连接到电路板且电路板无法打开时-  

    VC_IN 和 VC_OUT 为低电平、0V。 APD-RTN 为3.88V、PVDD 为48V。

    我尝试了其他的东西。 移除 D18并添加 R104后、电路板通电。 这是一种不直接使用 PVDD (通过 R111)为 LM5022供电的解决方案。

    总之、对原始原理图的更改-  

    D18已拆下、R104已组装。 现在、我们已为每个输入(AUX、PSE 或两者)接通电路板、并确定 AUX 的优先级。

    AUX 不会切换到 POE、并且电路板会在 PD 激活前被关闭。

    此后、我认为第一个问题是 TPS2373的电源序列错误造成的。 如前所述、使用原始原理图并更改了 R111和 R112、我在不为 VDD 引脚供电的情况下为 APD 引脚供电。 这是否可以作为损坏 IC 的原因、导致当前泄漏导致无法识别分类?

    谢谢!

    Aviv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的测试更新!

    令人欣慰的是、您发现 D18会阻止电流进入 VDD。 因此在使用 VDD 时从 AUX-RTN 到 VC_OUT-RTN 的内部稳压器无法充电。

    如果我理解正确、仍然存在的问题是 AUX -> PD 传输无中断。 您能否检查 VDD 和 PSE 何时连接、AUX-PSE 上的电压是多少 VSS? 我想检查 PSE 是否关闭端口。 理论上、PSE 不应关闭端口、因为 TPS2373可以通过 AMPS_CTL 发送 MPS 信号。 VDD VSS 应为42 - 57V 左右的高压。    

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、如果 MPS-MPS 不是 HV、可能会因某些原因而损失 VDD VSS。 您可以查看下表。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    以下是结果-(第一/第二-取决于首先打开的输入)

    辅助 PSE 大批量模拟与逻辑产品部(VDD)-测量系统分析 VSS
    提供中断 出错 47.2.
    出错 提供中断 55.36.
    打开(第一个) 打开(秒) 47.2.
    打开(秒) 打开(第一个) 54.63.

    AMPS_CTL 具有一个1.3K 的电阻。

    MPS_DUTY 具有60.4k 电阻。

    谢谢!

    Aviv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的测试数据。

    我假设您的适配器的电压大约为48V。 连接适配器时、VDD VSS 可以充电、输入电容器将充电。 因此、您无法完成 PSE-PSE PD 握手。  

    如果您要确保 PSE - AUX 无中断转换。 您需要先让 PSE 加电。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    从 AUX 转换到 PSE 时、无论哪个先开启、都会发生关断。

    我连接了 PSE、然后打开了 AUX 48V 电源、发生了清晰的转换(因为 TPH LED 是唯一一个活动的 LED、但电压仍然为55V)、然后关闭 AUX、而不对 PSE 输入进行任何更改、器件将关闭一段时间、然后再次通电。

    谢谢!

    Aviv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在执行 PoE -> AUX 传输时、  重新连接 TPS2373-4后可能会下拉 PG 引脚(绿色)。 您可以尝试移除 R103、然后查看 PoE -> AUX 传输是否无中断。

    如果它起作用、我们可以构建一个电路来断开 TPS2373-4的 PG 引脚和 LM5022的 UVLO 引脚。 请先告诉我结果。 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们正在寻找从 AUX 到 PSE 的无中断转换。  

    从 PSE 到 AUX 的无中断转换是允许的。

    移除 R103不会 以这种方式发生任何变化、PSE 转 AUX 仍正常、AUX 转 PSE 仍没有发生变化。

    谢谢!

    Aviv/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    TPS2373是仅 PD 芯片。 它仅适用于通过 PG 信号和 VC_IN/VC_OUT 启动电路进行的下游 PWN 控制。  使适配器-> PoE 将导致短期 PG 关断、并在275 - 395 mA 的电流限制中进行热插拔(在此期间、功率应限制为小于12W )。  

    使用 TPS2373-4EVM 重新进行测试。 该器件可在负载较低(如10W)时进行无中断转换、但当功率高至25W 时、中断时间为30-40ms。 我认为、在重新连接 PoE 时限制275 - 395 mA 电流是此处的主要问题。 当适配器-> PoE 转换发生时、是否有可能降低系统功耗

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    在最终产品中、由于我们的系统在空气中消耗约30W 的功率、因此无法实现这一目标。

    至于电流用途、本实验中此处的 PD 未连接任何负载、因此不应发生这种行为。

    尽管我正在断开 AUX 之前测量55V 电压、但 PD 关闭输出功率的原因是什么?

    AUX 优先级为48V、PVDD 保持在55V 更高的水平、这是否正常?  

    Aviv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 抱歉、AUX -> PD 转换有电流限制。

    我同意这样的说法、如果已将 R103与 PG 断开连接、当 PD 上没有负载时、电源仍将关闭、这种行为会很奇怪。 最近变得更繁忙,我可能需要一些日子来重新检查你的情况。。   

    但连接了48V AUX-RTN 且 PD VDD VSS 为55V 时、其看起来是正确的。 在 RTN-FET 之间 VSS、您应该具有~7.7V 的差值。

    此致、

    Diang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您发送编修。 我将等待您的回复、我仍然需要检查我们是否遗漏了导致此行为的任何内容。

    Aviv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。  

    我测试了 TPS2373-4EVM 的 AUX -> PoE。 当 TPS2373-4EVM 的 PG 引脚未连接且负载功率较低时、可以实现无中断设计。 我想对您的电路进行仔细检查 、以确保:

    1.R104已安装、D18 DNP、R103 DNP

      

    2. R116已安装、R115 DNP、R111 DNP、R112已安装、C115 DNP、 R114已安装  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    为了消除在此过程中发生损坏的任何可能性、我使用了新电路板。

    已根据原理图中的图片进行所有更改。

    1.仅辅助设备工作正常

    2. PoE 只能正常工作

    3. AUX + POE -> AUX 优先

    4.从 POE 到 AUX 的无中断转换效果良好

    5.从 AUX 到 POE 的无中断转换无法正常工作

    无负载连接至电路板。

    谢谢!

    Aviv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的总结。

    在 AUX 至 PoE 转换期间、您可以考虑在同一屏幕上测量以下波形吗?

    - TPS2373-4的 VC_OUT 至 PGND

    - TPS2373-4的 VSS 至 PGND

    - LM5022的 UVLO 转 PGND

    -输出电压接地

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    以下是所请求信号的图片。

    谢谢!

    Aviv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的波形。

    我测试了 TPS2373-4EVM (将 PG 设置为开路)。 但今天没有时间查看详细信息、本周将尝试重新查看波形。 下面是波形。

    #1。 PoE PD 连接到 PSE

    #2。  在#1之后、添加适配器、适配器为 PD 供电。 没有基于 LED 的输出压降

    #3、在#2之后、移除适配器、PSE 为 PD 供电。 没有基于 LED 的输出压降

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。  

    它可能是在 AUX->PSE 转换期间低于 UVLO 的 LM5022。 您可以尝试将 R4增加到8k、并尝试一下。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    现在问题解决了、我们的电路板能按预期工作。

    我要感谢你的时间和你提供的帮助。

    Aviv。