工具与软件:
尊敬的团队:
TPS6521901 3.3V 输出存在问题。
出于某种原因、如果客户在3.3V 线路上有50mV 的残余电压时向 PMIC 输入5V 电压、则3.3V 输出不会开启。 甚至不会重试。
在产品说明书中、我们可以看到以下规格。 尽管 50mV 的残余电压低于220mV、但 TPS6521901的 Buck2为何不开启? 请告诉我您的意见。

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
TPS6521901 3.3V 输出存在问题。
出于某种原因、如果客户在3.3V 线路上有50mV 的残余电压时向 PMIC 输入5V 电压、则3.3V 输出不会开启。 甚至不会重试。
在产品说明书中、我们可以看到以下规格。 尽管 50mV 的残余电压低于220mV、但 TPS6521901的 Buck2为何不开启? 请告诉我您的意见。

谢谢你。
您好!
TPS65219 PMIC 执行两项残余电压检查;第一项检查在上电序列执行之前发生、第二项检查在上电序列期间(就在每个电源轨导通之前)发生。
可以通过更改寄存器字段"BYPASS_RAILS_DISCHA RGED_CHECK"来禁用第一次检查 、但无法禁用第二次检查。 请注意、更改任何寄存器字段都需要先打开 PMIC、并使器件处于运行状态、以启用 I2C 通信。
谢谢!
Brenda
您好、Brenda:
我们确定了残余电压的来源。 这来自 E-PHY
-残余电压 VLDO4 , 2.5V 线路:4~500mV/VDDIO , 3.3V 线路:50mV.
在上述条件下、尽管向 PMIC 输入为5V VCC、但 第一个输出 BUCK2并未像下面一样打开、这是否正常?

-黄色: VSYS, 5V/红色: BUCK2 OUT, 3.3V/蓝色: VDD1P8(Pin14)/绿色: GPO1.
Buck2输出、它根本不会打开。
谢谢你。