This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:3.3V 无输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401754/tps65219-3-3v-no-output

器件型号:TPS65219

工具与软件:

尊敬的团队:  

TPS6521901 3.3V 输出存在问题。  

出于某种原因、如果客户在3.3V 线路上有50mV 的残余电压时向 PMIC 输入5V 电压、则3.3V 输出不会开启。  甚至不会重试。  

在产品说明书中、我们可以看到以下规格。 尽管 50mV 的残余电压低于220mV、但 TPS6521901的 Buck2为何不开启? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 您能否在可搜索的 PDF 和显示 VSYS、使能引脚、降压和 LDO 输出电压的上电捕获中共享 PMIC 原理图? 请使用小时间标度(~4ms)、并在同一采集中适应尽可能多的通道。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    我很快将分享原理图和波形、快速问题。

    是否有办法忽略寄存器配置等以下规格?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65219 PMIC 执行两项残余电压检查;第一项检查在上电序列执行之前发生、第二项检查在上电序列期间(就在每个电源轨导通之前)发生。

    可以通过更改寄存器字段"BYPASS_RAILS_DISCHA RGED_CHECK"来禁用第一次检查 、但无法禁用第二次检查。 请注意、更改任何寄存器字段都需要先打开 PMIC、并使器件处于运行状态、以启用 I2C 通信。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    我们确定了残余电压的来源。 这来自 E-PHY  

    -残余电压 VLDO4 , 2.5V 线路:4~500mV/VDDIO , 3.3V 线路:50mV.  

    在上述条件下、尽管向 PMIC 输入为5V VCC、但 第一个输出 BUCK2并未像下面一样打开、这是否正常?  

    -黄色: VSYS, 5V/红色: BUCK2 OUT, 3.3V/蓝色: VDD1P8(Pin14)/绿色: GPO1.

    Buck2输出、它根本不会打开。

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享最新信息。 如果在 PMIC 执行上电序列之前 VLDO4上存在反馈问题、则所有电源轨都不会打开。 原因是、正如我在前一条消息中提到的、PMIC 在执行上电序列之前执行第一次残余电压检查。   

    Buck2导通前、您是否在 VLDO4上看到电压?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:  

    如前所述、在 Buck2打开之前、我们在 VLDO4 (0.4~0.5V)、Buck2 (0.05V)上看到残余电压。  

    这就是为什么我想办法忽略 残余电压检查。 但我们无法配置 PMIC 内部寄存器。  

    我认为这不是 PMIC 问题。   

    感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 解决 VLDO4上的反馈问题后、可以随时告知我们 PMIC 是否有任何问题。  

    谢谢!

    Brenda