This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746-DEVICE-FW:bq27z746硬件和软件咨询

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402918/bq27z746-device-fw-bq27z746-hardware-and-software-consulting

器件型号:BQ27Z746-DEVICE-FW

工具与软件:

1、原理图评估:

A、该电路需要具有"0V"无充电功能、R12在电路中需要多大的电阻? 电流电路是否合适?

B、电路中支持的精密电阻为1~20毫欧,使用的电流为2毫欧精密电阻,实际电路工作电荷为200mA ,置于1mA 内,我想问一下:库仑计的以下参数如何设置得更符合实际要求?

C、上述电路需要通过 UL 认证、添加一个双保护电路(U2)、并且有一个带库仑计的双保护电路。
请帮助评估此电路中是否存在任何缺陷或隐藏危险

d、库仑计在偶尔发生电源故障的过程中、会导致电路板无法激活或进入 ROM 模式、恢复正常的方法是什么(电路板具有通信功能、可以激活)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在您的原理图中、enab 不应悬空。 此外、R12可以与 R1的值相同。 有关当前阈值、请参阅 实现成功学习周期文档 、了解如何根据您的系统设置这些值。 对于次级保护、我以前已经看到过这种做法、但没有看到使用低侧次级保护有任何明显的问题。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、Ω R12和 R1是否具有相同的值以满足电路为"0"V 禁止?   2、如何连接 ENAB 英尺?3、项目的充电电流为200mA、放电电流为1mA。 以下参数是否设置正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、库仑计在烧写过程中偶尔出现电源故障,导致电路板无法激活或进入 ROM 模式,恢复正常的方法是什么(电路板有通信,可以激活)?