工具与软件:
1、原理图评估:
A、该电路需要具有"0V"无充电功能、R12在电路中需要多大的电阻? 电流电路是否合适?
B、电路中支持的精密电阻为1~20毫欧,使用的电流为2毫欧精密电阻,实际电路工作电荷为200mA ,置于1mA 内,我想问一下:库仑计的以下参数如何设置得更符合实际要求?
C、上述电路需要通过 UL 认证、添加一个双保护电路(U2)、并且有一个带库仑计的双保护电路。
请帮助评估此电路中是否存在任何缺陷或隐藏危险
d、库仑计在偶尔发生电源故障的过程中、会导致电路板无法激活或进入 ROM 模式、恢复正常的方法是什么(电路板具有通信功能、可以激活)?