主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 EV2400
工具与软件:
我正在使用 BQ40Z50 BMS 芯片设计用于2节电池监控系统的第一个4层 PCB。
根据数据表和参考设计、建议创建两个单独的接地端:一个用于电量监测计、另一个用于充电器。 我已经实现了这种隔离、但我在决定如何正确地将它们连接在一起时遇到了麻烦。
此外、该板上的电源线需要处理10A 至15A 的电流。 下面是我的设计和问题的摘要:
电流堆叠:顶层:信号/电源内部第1层:GND 平面内部第2层:GND 平面底层:信号/电源关键问题:接地分离:如何为电量监测计和充电器连接单独的接地、以确保正常的功能而不会引入噪声或其他问题?
电源布线宽度:我需要确认电源布线宽度足以处理10-15A 电流。 我是否应该考虑将覆铜厚度增加到3oz 或4oz、或者实施双电源通道(一个比另一个更好)? TI 非常欢迎使用任何用于确定正确布线宽度的工具或计算器。
热管理:我应该使用过孔来进行更好的热管理、或者是否有其他建议可用于确保电路板在高电流条件下保持低温? 是否有任何层叠调整或其他注意事项我可能遗漏了?
由于这是我的第一个4层设计、因此我敢肯定、我可能忽略了一些内容。 对于这些问题的任何建议或反馈都将非常有帮助。 这个是我的 板。
提前感谢您的指导!