This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:需要在我的 PCB 上提供建议

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401054/bq40z50-r2-need-recommendations-on-my-pcb

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EV2400

工具与软件:

我正在使用 BQ40Z50 BMS 芯片设计用于2节电池监控系统的第一个4层 PCB。

根据数据表和参考设计、建议创建两个单独的接地端:一个用于电量监测计、另一个用于充电器。 我已经实现了这种隔离、但我在决定如何正确地将它们连接在一起时遇到了麻烦。

此外、该板上的电源线需要处理10A 至15A 的电流。 下面是我的设计和问题的摘要:

电流堆叠:顶层:信号/电源内部第1层:GND 平面内部第2层:GND 平面底层:信号/电源关键问题:接地分离:如何为电量监测计和充电器连接单独的接地、以确保正常的功能而不会引入噪声或其他问题?

电源布线宽度:我需要确认电源布线宽度足以处理10-15A 电流。 我是否应该考虑将覆铜厚度增加到3oz 或4oz、或者实施双电源通道(一个比另一个更好)? TI 非常欢迎使用任何用于确定正确布线宽度的工具或计算器。

热管理:我应该使用过孔来进行更好的热管理、或者是否有其他建议可用于确保电路板在高电流条件下保持低温? 是否有任何层叠调整或其他注意事项我可能遗漏了?

由于这是我的第一个4层设计、因此我敢肯定、我可能忽略了一些内容。 对于这些问题的任何建议或反馈都将非常有帮助。 这个是我的 板。

提前感谢您的指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于原理图、我们建议实施底部电池连接的网带、正如我们在 EVM 原理图中所做的那样:

    关于当前的堆叠、我相信以下文档中列出了可供参考的最佳实践:

    https://www.ti.com/lit/pdf/szza009

    电源布线宽度:我需要确认我的电源布线宽度足以处理10-15A 电流。 我是否应该考虑将覆铜厚度增加到3oz 或4oz、或者实施双电源通道(一个比另一个更好)? 非常感谢使用任何用于确定正确布线宽度的工具或计算器。

    我相信网上有第三方计算器可以提供这方面的信息、但 TI 没有。

    [quote userid="569187" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401054/bq40z50-r2-need-recommendations-on-my-pcb:热管理:我应该使用过孔来进行更好的热管理吗?或者是否有其他建议来确保主板在高电流条件下保持低温? 是否有我可能遗漏的任何层叠调整或其他注意事项?

    对于热管理、我认为以下资源会提供有用的功能:

    https://www.ti.com/video/6310998401112 

    同时、我们将不断审查您的设计。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修,我们会重新检视您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更深入研究原理图、您可以确认 SMBus 通信线路在某个点被拉高了吗? 在 bq40z50EVM 原理图上、由于由 EV2400执行、因此这些上拉不明显。

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我以为它具有内部上拉电阻器、但我现在检查了它们是否是下拉电阻器。 我将把它添加到 PCB 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、感谢您做出这些改变。

    此致、

    Anthony