Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94EVM-046
主题中讨论的其他器件:TPS7A94EVM-046
工具与软件:
嗨、团队:
1) 1)我们的设计中使用 P/N:PTH12020、
输入电压:12V
输出电压:0.85V
负载电流:13.745A
效率:80%(根据数据表)
对于功率损耗、我们使用公式(o/p power*((1-efficiency)/ efficiency))获得2.921W、是否可以获得2.9W 功率损耗????、我们觉得这比平常更重要、是否需要任何散热器??
2) 2)同样、用于 P/N: TPS7A9401DSCR
输入电压:6.5V
输出电压:2.5V
负载电流: 0.530A
对于功率损耗 P =(Vin-Vout)* Iout、可以接受2.12W 吗? 它会产生更多热量吗?
提前感谢、
此致
Haritha.