This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12020L:功率损耗

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94EVM-046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404207/pth12020l-power-loss

器件型号:PTH12020L
主题中讨论的其他器件:TPS7A94EVM-046

工具与软件:

嗨、团队:  

1) 1)我们的设计中使用 P/N:PTH12020、

输入电压:12V

输出电压:0.85V

负载电流:13.745A

效率:80%(根据数据表)

对于功率损耗、我们使用公式(o/p power*((1-efficiency)/ efficiency))获得2.921W、是否可以获得2.9W 功率损耗????、我们觉得这比平常更重要、是否需要任何散热器??

2) 2)同样、用于 P/N: TPS7A9401DSCR

输入电压:6.5V

输出电压:2.5V

负载电流: 0.530A

对于功率损耗 P =(Vin-Vout)* Iout、可以接受2.12W 吗? 它会产生更多热量吗?

提前感谢、

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    [报价 userid="613412" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404207/pth12020l-power-loss

    1) 1)我们的设计中使用 P/N:PTH12020、

    输入电压:12V

    输出电压:0.85V

    负载电流:13.745A

    效率:80%(根据数据表)

    对于功率损耗、我们使用公式(o/p power*((1-efficiency)/ efficiency))获得2.921W、是否可以获得2.9W 功率损耗????、我们觉得这比平常更重要、是否需要任何散热器??

    [报价]

    您的计算结果是正确的。 80ºC、只要您的环境温度低于 ̊ C、就不需要散热器或强制通风。 在80ºC 降额与输出电流间的关系图中可以看到、在环境温度为2 ̊ C 时、自然对流可支持高达15A 的电流。  

    [报价 userid="613412" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404207/pth12020l-power-loss

    2) 2)同样、用于 P/N: TPS7A9401DSCR

    输入电压:6.5V

    输出电压:2.5V

    负载电流: 0.530A

    对于功率损耗 P =(Vin-Vout)* Iout、可以接受2.12W 吗? 它会产生更多热量吗?

    [报价]

    对于给您带来的不便、我深表歉意、但您能否创建新的主题以确保其达到适当的支持联系人? 我的意见如下:

    25.6ºC 查看数据表、热阻为6 Ω/W (假设您的 PCB 布局类似于 TPS7A94EVM-046)。 这意味着2.12W x Δ 25.6ºC = 54.3ºC Δ T 的温升。 考虑到建议的最高结温为125ºC  70.7ºC ̊ C、只要环境温度保持在125ºC ̊ C (基于54.3ºC ̊ C -̊ C)以下、一切都应该正常。

    谢谢!
    Tomoya