工具与软件:
我们将对 在高可靠性应用中使用 LM7812CT 的旧设计进行升级。 我想继续介绍这部分、因为它满足我们的新温度制度、即-40到+100C。 此外、我们拥有产品在较窄温度范围运行的悠久历史。
关于"SNOSBT0L–2000年2月–2016年9月修订"、 LM7812CT/NOPB 是唯一 能够满足温度要求的器件、并且该器件使用 TO-220封装。 图2

(此器件可在-40至+125C 的额定工作温度范围内运行)。 我不知道是否可以仅仅推断曲线? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们将对 在高可靠性应用中使用 LM7812CT 的旧设计进行升级。 我想继续介绍这部分、因为它满足我们的新温度制度、即-40到+100C。 此外、我们拥有产品在较窄温度范围运行的悠久历史。
关于"SNOSBT0L–2000年2月–2016年9月修订"、 LM7812CT/NOPB 是唯一 能够满足温度要求的器件、并且该器件使用 TO-220封装。 图2

(此器件可在-40至+125C 的额定工作温度范围内运行)。 我不知道是否可以仅仅推断曲线? 
另请注意(3)出于某种原因省略了 TO_220封装的散热。
对于 TO-3封装(NDS)、为结至环境热量
电阻(θJA)为39°C/W。 在使用散热器时、R θ θJA 是 TO-3的4°C/W 结至外壳热阻(R θ θJC)之和
和散热器的外壳至环境热阻。 对于 TO-220封装(NDE)、θJA 为54°C/W、θJC 为4°C/W。
如果使用 SOT-223、结至环境热阻为174°C/W、可由一个散热器来减少(请见中的应用提示
散热)。 如果使用 DDPAK\TO-263封装、则可以通过增大 PCB 铜面积来减小热阻