This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:70°C 以上的 TO-220最大平均功耗(LM7812CT/NOPB)

Guru**** 2503795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404102/lm340-to-220-maximum-average-power-dissipation-above-70c-lm7812ct-nopb

器件型号:LM340

工具与软件:

我们将对 在高可靠性应用中使用 LM7812CT 的旧设计进行升级。 我想继续介绍这部分、因为它满足我们的新温度制度、即-40到+100C。 此外、我们拥有产品在较窄温度范围运行的悠久历史。

关于"SNOSBT0L–2000年2月–2016年9月修订"、 LM7812CT/NOPB 是唯一 能够满足温度要求的器件、并且该器件使用 TO-220封装。 图2  

 (此器件可在-40至+125C 的额定工作温度范围内运行)。 我不知道是否可以仅仅推断曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想即使给定的图在70°C 停止、仍然可以依赖根据热阻计算出的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、我看到"热指标"与热阻不同。 我想使用中给出的值
    "θJA TO-220封装(NDE)、Δ θJC R 为54°C/W、Δ R 为4°C/W。"
    而不是深入研究具有不同值的表6.4。 它们的总和大致相同(56.1C/W)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意(3)出于某种原因省略了 TO_220封装的散热。

    对于 TO-3封装(NDS)、为结至环境热量
    电阻(θJA)为39°C/W。 在使用散热器时、R θ θJA 是 TO-3的4°C/W 结至外壳热阻(R θ θJC)之和
    和散热器的外壳至环境热阻。 对于 TO-220封装(NDE)、θJA 为54°C/W、θJC 为4°C/W。
    如果使用 SOT-223、结至环境热阻为174°C/W、可由一个散热器来减少(请见中的应用提示
    散热)。 如果使用 DDPAK\TO-263封装、则可以通过增大 PCB 铜面积来减小热阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen:

    您能说明一下您有什么问题需要我们的应用团队解决吗?  

    以下是该器件的热性能规格:

     

    您是否需要了解您的特定应用的功率耗散?

    如果是、您在应用中消耗的电流是多少、您的压降是多少?

    请告诉我。

    此致!

    Hannah