This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:输入噪声抑制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403583/tps74801-input-noise-rejection

器件型号:TPS74801

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

对于 TPS74801、如果在输入侧耦合了一个1kHz 噪声以及非常形状的上升/下降速率、TPS74801能否抑制此输入噪声并实现干净的输出电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据噪声信号的振幅@目标频率(1kHz)、您可以通过查看数据表中的 PSRR 波形图快速查看此类噪声信号衰减的 dB (衰减的 dB 数)。 请查看具有相同余量(VIN-PSRR)或非常接近、相同负载或非常接近以及1kHz 频率的 VOUT 图、以估算衰减。  

    此致、

    Haidar