请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1A 主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户对该器件有以下疑问。
BQ78350-R1A 是物理 IC 还是仅是我可以在 BQ78350-R1 IC 中使用的固件? 该固件有 R2和 R3版本、可在 BQ78350-R1 IC 上使用。
R1版本的 FW 未显示它是 R1A、但同一页面中的 TRM 是 R1A。 他们是否可以将其用于其 B78350-R1 IC 并有效地变为 R1A 版本(如果是物理 IC)、那么他们需要更改安装在 PCB 上的 IC?
您能提供建议吗?
谢谢你
此致、
挂起