This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:固件问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404082/bq78350-r1a-firmware-question

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户对该器件有以下疑问。  

BQ78350-R1A 是物理 IC 还是仅是我可以在 BQ78350-R1 IC 中使用的固件?  该固件有 R2和 R3版本、可在 BQ78350-R1 IC 上使用。
R1版本的 FW 未显示它是 R1A、但同一页面中的 TRM 是 R1A。  他们是否可以将其用于其 B78350-R1 IC 并有效地变为 R1A 版本(如果是物理 IC)、那么他们需要更改安装在 PCB 上的 IC?
您能提供建议吗?
谢谢你
此致、
挂起
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    如果客户拥有顶部标记为 BQ78350-R1的物理 IC、他们可以简单地在器件上上传 BQ78350-R1A 固件。  

    版本 R2和 R3是固件版本、也可以加载到 BQ78350-R1 IC 上。 无需更换 PCB 上的物理 IC。

    请在此处查看 TI.com 上提供的所有固件版本。  https://www.ti.com/tool/download/BQ78350-DEVICE-FW