工具与软件:
您好!
我们使用 TPS61500用于 LED 驱动器、输入电压为5V、输出电压为26V、PWM 频率为40KHz、3.3V、占空比为57.5、设计还行;
现在我们将输入电压更改为10.4V、这样 SW 就没有输出信号波形;
我们有以下解决方案可以解决此问题:
1、 在不掉电的情况下、通过使用软件指令将 PWM 占空比增加到58.2%以上、可以立即恢复正常运行。
(但是、必须增加占空比才能恢复、而减小占空比则无法恢复);
2、 在不关机的情况下,使使能引脚短路通过硬件接地并恢复,客户有80%的机会恢复正常;
请查看以下原理图、并在 我们将输入电压从5V 更改为10.4V 时说明此设计是否有任何修改? 谢谢。