This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS61500的设计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396262/tps61500-the-design-issu-for-tps61500

器件型号:TPS61500

工具与软件:

您好!

我们使用 TPS61500用于 LED 驱动器、输入电压为5V、输出电压为26V、PWM 频率为40KHz、3.3V、占空比为57.5、设计还行;

现在我们将输入电压更改为10.4V、这样 SW 就没有输出信号波形;

我们有以下解决方案可以解决此问题:

1、 在不掉电的情况下、通过使用软件指令将 PWM 占空比增加到58.2%以上、可以立即恢复正常运行。  

  (但是、必须增加占空比才能恢复、而减小占空比则无法恢复);

2、 在不关机的情况下,使使能引脚短路通过硬件接地并恢复,客户有80%的机会恢复正常;

请查看以下原理图、并在 我们将输入电压从5V 更改为10.4V 时说明此设计是否有任何修改? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    VIN 和 PWM 的上电顺序是什么?

    对于 VIN 电压、客户是否首先通过5V 上电、然后再提升到10.4V? 或者它们直接通过10.4V 电源供电?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    什么是 VIN 和 PWM 的加电序列?

    先是 Vin、然后是 PWM;

    并且对于 VIN 电压、客户是否首先使用5V 通电、然后升至10.4V? 或者它们直接通过10.4V 电压进行供电?

    它们直接使用10.4V 电压供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    那么、在 VIN 已经稳定之后是否提供了 PWM? 它们是否捕获了上电的任何波形?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    他们是否捕捉了上电的任何波形

    注意您需要 Vin 波形、对吧?

    您能回顾一下我们的原理图吗? 请告知我们在电源从5V 变为10.4V 时为什么需要重新启用、

    在电源为5V 或10.4V 时是否可以使用相同的设计? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    是的、只是为了确认 VIN 确实已构建、然后 PWM 开始其输入。

    从原理图上看似乎没有问题、因此我需要更多波形来分析和定位根本原因。 感谢您的支持。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢、Plesae 指的是 Vin 和 Vout 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    如果首先在10.4VIN 且低于57.5%占空比(例如50%)时上电、IC 是否会恢复、然后将 PWM 占空比增加到57.5%?

    并更改 PWM 频率有什么帮助吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们将 PWM 占空比设置为15%、此时电源异常、高于64%为正常、结果比较明显异常、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    短接 R536和移除 R538是否有帮助?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    此修改没有改进、所以您可以帮助在 TI 演示中检查此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    好的、我会使用我们的 EVM 运行一些测试、并在稍后提供反馈。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    我已经以类似的条件设置了 EVM、IC 仍能正常工作。 我可以知道客户是否也可以将他们的布局发送给我进行仔细检查吗? 如果客户有保密问题、您可以通过私人消息将其发送给我。

    BR

    Patrick