请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562200 工具与软件:
您好!
连接到 VFB 引脚的电阻值为33K 和10K。 在数据表中仍然建议使用这些值。 但输出电压仍然大约为1.15V。 我将为 PCB 的这一部分连接 SD。 请帮我解决问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
连接到 VFB 引脚的电阻值为33K 和10K。 在数据表中仍然建议使用这些值。 但输出电压仍然大约为1.15V。 我将为 PCB 的这一部分连接 SD。 请帮我解决问题