This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:输出电压不正确

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402800/tps562200-incorrect-output-voltage

器件型号:TPS562200

工具与软件:

您好!

连接到 VFB 引脚的电阻值为33K 和10K。 在数据表中仍然建议使用这些值。 但输出电压仍然大约为1.15V。 我将为 PCB 的这一部分连接 SD。 请帮我解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图正常。 请用示波器测量 SW 波形以了解原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试发送 SW 波形的快照。 您能指导我在 SW 波形中到底应该寻找什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 SW 波形是否稳定。