This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:如何控制 BQ25798

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402816/tps25751-how-to-control-the-bq25798

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在考虑结合使用 TPS25751和 BQ25798的配置。

这是支持 USB Type-C PD 控制和 USB OTG 的典型应用配置。

根据上述配置、我认为无法从 I2C 控制器"主机控制"直接访问 BQ25798的内部寄存器。

如果我们要直接从主机控制更改 BQ25798寄存器、我认为我们需要将主机控制的 I2C 控制器(I2C 主器件)连接到 BQ25798的 I2C 目标#1 (I2C 从器件)。

在这种情况下、TPS25751是否会出现问题并且主机控制的 I2C 控制器是否会发生冲突?

我们希望从主机控制的角度对 BQ25798进行以下4项控制:

1.在 VAC1和 VAC2之间切换

2.启用/禁用充电

从 TPS25751初始化 BQ25798后、会覆盖来自主机控制的充电电压等设置

4.清除看门狗定时器

直接从主机控制访问 BQ25798寄存器时、哪种配置更好:(a)或(b)?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:  

    TPS25751支持从 EC->I2C->BQ 进行 PD 直通、以防止多主器件情形。 外部微控制器(主机)可以发送4CC 命令"I2Cw"和"I2Cr"以指示 TPS25751向 BQ25798发送 I2C 写入/读取、对于 I2C 读取、TPS25751将在 TPS25751 DATA1寄存器中存储 BQ25798寄存器读取信息。  

    从 TPS225751应用自定义工具(GUI)生成的配置已在启动时配置多个 BQ25798寄存器、包括禁用看门狗计时器、在某些情况下(即受电方电源角色、电源角色交换等)启用/禁用充电、并根据 GUI 中的调查问卷配置充电电压/电流。 TPS25751 EVM 用户指南提供了有关从 Q11到 Q17配置哪个寄存器的一些详细信息、请参阅第4.2.2.2节、此处: https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf?ts EVM=1724277187065&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS25751EVM 

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我以为我已经确认了数据表、但我不知道是否可以通过。

    感谢您为我们提供这些有用的信息。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:  

    有关 I2Cw 和 I2Cr 的 PD 命令的详细信息、请参阅 TPS25751技术参考手册、链接 为:https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf?ts TPS=1724337572230&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25751 

    如需更多支持、请打开新的 e2e 主题以更好地进行跟踪!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin