主题中讨论的其他器件:BQ25798、
工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们正在考虑结合使用 TPS25751和 BQ25798的配置。
这是支持 USB Type-C PD 控制和 USB OTG 的典型应用配置。

根据上述配置、我认为无法从 I2C 控制器"主机控制"直接访问 BQ25798的内部寄存器。
如果我们要直接从主机控制更改 BQ25798寄存器、我认为我们需要将主机控制的 I2C 控制器(I2C 主器件)连接到 BQ25798的 I2C 目标#1 (I2C 从器件)。
在这种情况下、TPS25751是否会出现问题并且主机控制的 I2C 控制器是否会发生冲突?
我们希望从主机控制的角度对 BQ25798进行以下4项控制:
1.在 VAC1和 VAC2之间切换
2.启用/禁用充电
从 TPS25751初始化 BQ25798后、会覆盖来自主机控制的充电电压等设置
4.清除看门狗定时器

直接从主机控制访问 BQ25798寄存器时、哪种配置更好:(a)或(b)?
此致、
毫米