This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650350-Q1:OPN 建议

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403174/tps650350-q1-opn-recommendation

器件型号:TPS650350-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮助检查我们是否有低于规格的产品吗? 如果我们有、请帮助提供 OPN。

1、小尺寸
2.功能安全、I2C 及故障引脚;
3.直流/直流转换器需要 PG 引脚

LDO
3.3V 110mA
DCDC
0.8V 430mA
1.35V 80mA
1.8V 170mA
1.1V 400mA
1.2V 400mA

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

     请查看我们的 Derby PMIC;尽管需要2个 Derby 器件或1个 Derby + 3个小型 LDO、但它看起来更符合您列出的请求。  

    谢谢!

    Phil

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

     下面随附的电源树是一个示例:

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您的推荐。 此外、客户还具有 以下电源序列要求:

    • 1.1V 和1.2V 无时序要求
    • 加电要求:1.8V>1.35V>3.3V>0.8V
    • 断电要求:0.8V>3.3V>1.35V>1.8V
    • 断电时间间隔大于0.5ms 时、关断时间分别为0.8V 和3.3V、对其他时间间隔无要求

    您有什么建议吗?

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

     请参阅下面的建议电源树、其中考虑了上电/断电序列和0.8V 电源轨效率。

    谢谢!

    Phil