请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650350-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助检查我们是否有低于规格的产品吗? 如果我们有、请帮助提供 OPN。
1、小尺寸
2.功能安全、I2C 及故障引脚;
3.直流/直流转换器需要 PG 引脚
LDO
3.3V 110mA
DCDC
0.8V 430mA
1.35V 80mA
1.8V 170mA
1.1V 400mA
1.2V 400mA
谢谢!
Marc