请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890H 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们使用 ILIM 电阻器260 Ω 将输入电流限制为1.5A。 这里只是遵循了数据表示例。
当我使用提供的公式9.2.12计算时、由于启用 ILIM 引脚、充电电流应小于1.5A、但有1.6、1.7A 的情况。
为什么会发生差异?
对于 Kilim 值、应该使用什么值? 在8.5的表中、值不是 Ω 值、典型值为355 (a x 2 μ s)。 但要达到1.5A 限值、我们应应用最大值390。
应用此典型值不是一种常规方法? 为什么我们应该应用最大值来查看确切的限制值?
提前感谢您、
Hyeontaek