This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:ILIM 引脚电阻器值

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403403/bq25890h-ilim-pin-resistor-value

器件型号:BQ25890H

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们使用 ILIM 电阻器260 Ω 将输入电流限制为1.5A。 这里只是遵循了数据表示例。

当我使用提供的公式9.2.12计算时、由于启用 ILIM 引脚、充电电流应小于1.5A、但有1.6、1.7A 的情况。  

为什么会发生差异?  

对于 Kilim 值、应该使用什么值? 在8.5的表中、值不是 Ω 值、典型值为355 (a x 2 μ s)。 但要达到1.5A 限值、我们应应用最大值390。  

应用此典型值不是一种常规方法? 为什么我们应该应用最大值来查看确切的限制值?

提前感谢您、  

Hyeontaek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hyeontaek:

    设置输入电流调节时、应使用最大 Kilim。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、  

    那么 如何 使用典型值和最小值呢? 那么、假设 Kilim 值是固定值390或385是正确的吗?  

    具有最小值和典型值还有其他任何原因吗?

    谢谢!  

    Hyeontaek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hyeontaek:

    此设计应确保在应用正常运行条件下不会触发最小输入电流调节。

    谢谢!

    宁。