This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:升压模式问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401543/lm5170evm-bidir-boost-mode-issue

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5171、LM5170

工具与软件:

你好

我正在学习 LM5170-Q 板在升压模式下的操作。 我已 按照手册将销关闭、并将板背面的2个焊盘断路器短路。 我向低压侧提供了12V 的电压、而电路板的高压侧 通过  30 Ω 3000W 功率电阻器连接。 但是、我遇到了一个问题、即高压侧的输出电压仅为11.719V、并且右上角的升压模式 LED 未点亮。、而我预计手册中规定它大约为48-50V。

引脚 I 短接:J2、J3、J4、J5、J8、 J21、J25、J28、J29、J34、 J35、J36和 J37。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surabadin:

     无法显示图像。

    请按照以下修改和跳线设置进行操作。 您需要更改 DIR 以实现升压模式运行。

    请考虑 LM5171、它是 LM5170的后继产品。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯智先生:

    感谢您发送编修。 今天、我遵循了您的建议、并在电路板上添加了一个50k 电阻器(R4)。 不过、我仍然遇到同样的问题。 当我为低压侧提供12V 电压时、高压侧仅输出11.719V 电压、升压模式 LED 保持点亮。 此问题可能是由于我的未使用电子负载、还是与 LV 侧的电源有关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surabadin:

    您能否共享电路板和设置的图像?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng
    这是指向电路板和设置图片的链接

    Boardjopping。 HEIC - OneDrive

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surabadin:

    抱歉、我无法打开链接。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    很抱歉、这是图像

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surabadin:

    我认为跳线正确。

    这在降压模式下是否有效?

    您可能需要检查信号以了解它为什么不起作用。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Feng Ji

    我刚刚测试了降压模式、但是它也不起作用。 当我向高压侧施加48V 电压时、低压侧的电压为0V、右上角的降压模式 LED 未亮起。

    当我检查 nFault 引脚上的电压时、它显示约5V、但当我测量5V 引脚(J17引脚25)时、我发现它只有0.65V。 这是否正常?

    在  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surabadin:

    我想 EVM 损坏了、因为5V 是不正确的。

    您可能需要首先检查辅助电源。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Feng Ji
    感谢您的帮助。 通过向5V 引脚 (J17引脚25)施加外部5V 电压、我现在能够以升压模式和降压模式运行