This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:当没有负载连接到 IC 时、电压电平会降低

Guru**** 2638515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403399/tps22811-voltage-level-decreasing-when-there-is-no-load-connected-to-the-ic

器件型号:TPS22811

工具与软件:

下面是有关元件连接方式的总体情况。

请忽略网络名称的相似性、因为它们不是同一工程文件的一部分。 不过、它们通过电缆进行物理连接。

参考草图 我将参考电路(A)和(B)来解释。

以下是组件的连接方式:

从交流/直流转换后、 电路(A) 15V 的输出端连接到电路(B)中的继电器公共引脚。

15V 的继电器 NO 引脚不连接到任何负载(从技术角度而言、它处于开路状态)。

以下是 15V 电压如何进入继电器公共引脚的示意图:

(a) TPS22811:

(b)此处是继电器电路:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

问题:

电路(B)中的 J13连接到摇臂开关、用于为12V 继电器供电。

当翘板开关关闭时、 电路(A)中 TPS22811的输出端的读数为14.94V。

打开翘板开关后、电路(A)中 TPS22811的输出端开始从14.94V 降低到接近0V 的值。

当 TPS22811上未连接负载时、电压降低的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您联系我们。

    您能为波形提供帮助吗?

    当翘板开关打开时、TPS22811将与负载断开。

    上述陈述正确吗?

    您可以首先通过增大 dVdT 电容进行检查、看看是否发生了相同的情况。

    如果仍在发生、请探测负载开关的输入、输出和 IIN。

    我还怀疑负载的突然变化可能导致电压尖峰、从而触发 OVP。

    您还可以查看 TI.com 上的电子保险丝器件、它们可以为上述应用提供更好的保护和设计实现。

    谢谢

    Amrit Jit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="610734" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403399/tps22811-voltage-level-decreasing-when-there-is-no-load-connected-to-the-ic/5374404 #5374404"]

    当翘板开关打开时、TPS22811将与负载断开。

    上述陈述正确吗?

    [报价]

    当翘板开关打开时、TPS22811输出通过继电器开关进入电路板连接器。 但是、当发生该问题时、没有负载连接到板连接器

    当然、将尝试提供的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    另外、请告诉我空载期间的浪涌电流。

    谢谢  

    Amrit