Other Parts Discussed in Thread: TPS22811
工具与软件:
下面是有关元件连接方式的总体情况。
请忽略网络名称的相似性、因为它们不是同一工程文件的一部分。 不过、它们通过电缆进行物理连接。
参考草图 我将参考电路(A)和(B)来解释。
以下是组件的连接方式:
从交流/直流转换后、 电路(A) 15V 的输出端连接到电路(B)中的继电器公共引脚。
15V 的继电器 NO 引脚不连接到任何负载(从技术角度而言、它处于开路状态)。
以下是 15V 电压如何进入继电器公共引脚的示意图:

(a) TPS22811:
(b)此处是继电器电路:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题:
电路(B)中的 J13连接到摇臂开关、用于为12V 继电器供电。
当翘板开关关闭时、 电路(A)中 TPS22811的输出端的读数为14.94V。
打开翘板开关后、电路(A)中 TPS22811的输出端开始从14.94V 降低到接近0V 的值。
当 TPS22811上未连接负载时、电压降低的原因可能是什么?