请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62873 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户担心更改 VRANGE 位的值时输出电压变化。 我的客户只是想更改输出电压阶跃、但输出电压范围似乎也会随着输出电压阶跃的变化而变化。 你怎么看?
启动输出电压:0.6V
AVS 电压:0.4V~0.5V、具体取决于 DSP 请求。 但需要很小的阶跃变化。

0.4V 至1.675V (阶跃为5mV)-> 0.4V 至0.71875V (阶跃为1.25mV)
此致、
山本俊介