This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:该问题涉及在改变电压阶跃时电压范围也会变化

Guru**** 2535370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404111/tps62873-concern-the-voltage-range-also-changes-when-changing-the-voltage-step

器件型号:TPS62873

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户担心更改 VRANGE 位的值时输出电压变化。 我的客户只是想更改输出电压阶跃、但输出电压范围似乎也会随着输出电压阶跃的变化而变化。 你怎么看?

启动输出电压:0.6V

AVS 电压:0.4V~0.5V、具体取决于 DSP 请求。 但需要很小的阶跃变化。

0.4V 至1.675V (阶跃为5mV)-> 0.4V 至0.71875V (阶跃为1.25mV)

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    是的、步长和范围是相关的。  这是由于分配给输出电压的固定位数所致。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。  我的问题有点不清楚。 我的客户希望在更改输出范围和步进的同时保持输出电压。 输出电压是否也与输出范围和阶跃的变化有关?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    可以、它们可以首先更改 Vrange 位、然后更改 VSET 位。  可以保持相同的输出电压。

    Chris