This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:VSD 远小于数据表中的值

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402751/lmg3422r030-vsd-is-quite-smaller-than-its-value-in-the-datasheet

器件型号:LMG3422R030

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、当客户进行反向测试时、发现 VSD 的值比数据表中的值小很多、如下所示:

输入电流

环境温度℃

电压 V

电流 A

功率损耗 W

3A

28.201

0.6465

2.9846.

1.9295.

4A

28.631.

0.6639.

3.9796.

2.6419

6A

28.462

0.7211.

5.9688.

4.3043.

7安培

29.344.

0.7637

6.9634.

5.3176

您可以帮助检查这里是否有任何问题吗? 如果、您能否为客户提供专业建议? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    当他们测量 VSD 时、是否为器件提供 VDD 电压?

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wolf、

    没有连接、这是问题吗? 如果是、原理是什么? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    Kyle 现在不在办公室、因此我可以同时帮助提供支持。

    器件在 VDD 引脚上供电非常重要、否则关断状态条件将不准确。

    请建议您的客户给 VDD 电源供电并重新测试、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我已要求客户使用电源再次进行评估。

    但是、您能否在客户要求时提供一个内部原则解释。

    谢谢。

    BR、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会为您澄清一下。

    该器件 LMG3422是耗尽模式 GaN FET、这意味着该器件通常在未提供 VDD 时导通。 为安全起见、我们将一个硅 FET 与 GaN 串联、这样如果未应用 VDD、器件仍会阻断电压、示意图如下所示:

    如果客户未对器件应用 VDD 并测量反向压降、会发生什么情况? GaN FET 部分将开启并导通、因此那里的唯一压降将来自该器件的 Rdson (26m Ω)。 硅 FET 将通过其体二极管进行传导、并具有大约0.7V 的压降。 这就是为什么客户在低电流下会看到大约0.7V 的压降、而在电流增加时会看到略高的压降。 电流增加会导致耗尽模式 FET 上的压降较高(用作值为26m Ω 的电阻器)。

    如果器件通过 VDD 上电、GaN FET 将关断、反向导通将遵循数据表中所示的情况。


    如果您需要进一步解释这一点、请告诉我。

    此致、

    Zach