This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:非隔离式控制环路设计

Guru**** 2510805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404049/ucc28750-non-isolated-control-loop-design

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

您好!

我们正在开发一款使用 UCC28750控制器的反激式设计。

受控制的次级与初级位于同一接地。 因此、我们不需要任何隔离、并希望在反馈环路中避免使用光耦。

您是否能够建议在这种情况下调节输出的方法?

谢谢!

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    感谢您联系我们。

    反馈是 FB 引脚上的电流、因此需要电流反馈、它在内部由电阻器上拉。

     在不使用光耦合器的情况下、我们可以采取从光耦合器到不使用的几个步骤。

    下面显示的是使用 TL431实现 UCC28750的方法。 在所有情况下、都可以为非隔离式配置更改 GND。



    请参阅图1

    现在、在上面的中、我们可以将 TL431替换为齐纳二极管、如下所示:

    请参阅图- 2.



    VZ、R1上的串联压降和 OPTO LED 的正向压降决定了输出电压。 二极管是可选的、具体取决于是否有合适的齐纳电压。 电阻器 R2提供0.5 mA 偏置电流、以便 VZ 在接近其拐点电压的情况下运行。 电阻 R1可调节输出电压、并限制输出负载瞬态期间的反馈电流。

    VOUT = VZ+Vopto (正向压降)+VR1

    输出调节完全取决于这些元件的选择、但基于 I thinkTL431的方案提供了更好的调节。

    最后、
    请参阅图- 3.




    基本上选择 R2来设置 Vz 中的偏置电流。 R3限制到晶体管的基极电流、虚线组件是可选的、它决定了高频增益的滚降。


    请参阅下面的另一个概念实现

    上述概念需要由您在实际设计中进行验证。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的响应。

    我想通过 SIMPLIS 仿真验证控制情况。 但是、TI 网站上提供的 UCC28750的 SIMPLIS 模型是加密的模型、SIMetrix/SIMPLIS 元素(演示版本)软件不支持该模型。

    我请您使用未加密模型为我们提供支持。

    谢谢!

    Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    我们已将其与现场团队分享、现场团队将与您分享。

    此致、

    Harish