主题中讨论的其他器件: TL431
工具与软件:
您好!
我们正在开发一款使用 UCC28750控制器的反激式设计。
受控制的次级与初级位于同一接地。 因此、我们不需要任何隔离、并希望在反馈环路中避免使用光耦。
您是否能够建议在这种情况下调节输出的方法?
谢谢!
Adnan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Adnan:
感谢您联系我们。
反馈是 FB 引脚上的电流、因此需要电流反馈、它在内部由电阻器上拉。
在不使用光耦合器的情况下、我们可以采取从光耦合器到不使用的几个步骤。
下面显示的是使用 TL431实现 UCC28750的方法。 在所有情况下、都可以为非隔离式配置更改 GND。
请参阅图1
现在、在上面的中、我们可以将 TL431替换为齐纳二极管、如下所示:
请参阅图- 2.
VZ、R1上的串联压降和 OPTO LED 的正向压降决定了输出电压。 二极管是可选的、具体取决于是否有合适的齐纳电压。 电阻器 R2提供0.5 mA 偏置电流、以便 VZ 在接近其拐点电压的情况下运行。 电阻 R1可调节输出电压、并限制输出负载瞬态期间的反馈电流。
VOUT = VZ+Vopto (正向压降)+VR1
输出调节完全取决于这些元件的选择、但基于 I thinkTL431的方案提供了更好的调节。
最后、
请参阅图- 3.
基本上选择 R2来设置 Vz 中的偏置电流。 R3限制到晶体管的基极电流、虚线组件是可选的、它决定了高频增益的滚降。
请参阅下面的另一个概念实现
上述概念需要由您在实际设计中进行验证。
此致、
Harish