This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:在开始时遇到短路和热短路情况中的问题

Guru**** 2529280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403683/tps23523-question-in-start-into-short-and-hot-short-situation

器件型号:TPS23523

工具与软件:

您好!

启动至短路和热短路(启动或正常模式)的状态是什么?

计时器何时会在开始短路和热短路过程中触发?

我们如何在数据表中获得1.1ms? 是仅通过测量还是我们可以计算?

下图中栅极降至零的原因是什么?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    开始转换为短路和热短路(启动模式还是正常模式)时的状态是什么

    启动至短路表示器件在输出短路情况下启动。

    热短路表示器件开启时输出短路。

    Unknown 说:

    1.1mS 是特定示例的测量值。 基本而言、是说应能够让如此大的电流通过 TEQ 时间、该时间应低于 SOA。

    下图中栅极降至零的原因是什么?

    GATE 变为低电平、因为器件检测到快速跳变(输出短路)并关闭栅极。

    BR

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    [报价 userid="610734" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403683/tps23523-question-in-start-into-short-and-hot-short-situation/5374911 #5374911"]
    启动至短路和热短路(启动或正常模式)的状态是什么?

    启动至短路表示器件在输出短路情况下启动。

    热短路表示器件开启时输出短路。

    [报价]

    我知道开始短路和热短路的含义。 我想知道这两种情况下的器件状态是什么。 器件是否处于启动或正常模式?

    此外、在开始进行短路和热短路的情况下、器件仅在电流达到电流限制时才会启动计时器、对吧? 这种情况下的电流限制是多少? CL2快速跳变或正常 CL2。

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    这种情况下的电流限制是多少? CL2快速跳变或正常 CL2。

    用户设置的正常电流限制。

    谢谢  

    Amrit