请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23523 工具与软件:
您好!
启动至短路和热短路(启动或正常模式)的状态是什么?
计时器何时会在开始短路和热短路过程中触发?
我们如何在数据表中获得1.1ms? 是仅通过测量还是我们可以计算?
下图中栅极降至零的原因是什么?
谢谢!
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
启动至短路和热短路(启动或正常模式)的状态是什么?
计时器何时会在开始短路和热短路过程中触发?
我们如何在数据表中获得1.1ms? 是仅通过测量还是我们可以计算?
下图中栅极降至零的原因是什么?
谢谢!
Yishan Chen
您好、Yishan:
开始转换为短路和热短路(启动模式还是正常模式)时的状态是什么
启动至短路表示器件在输出短路情况下启动。
热短路表示器件开启时输出短路。
Unknown 说:1.1mS 是特定示例的测量值。 基本而言、是说应能够让如此大的电流通过 TEQ 时间、该时间应低于 SOA。
下图中栅极降至零的原因是什么?GATE 变为低电平、因为器件检测到快速跳变(输出短路)并关闭栅极。
BR
Amrit
尊敬的 Amrit:
[报价 userid="610734" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403683/tps23523-question-in-start-into-short-and-hot-short-situation/5374911 #5374911"]启动至短路和热短路(启动或正常模式)的状态是什么?
启动至短路表示器件在输出短路情况下启动。
热短路表示器件开启时输出短路。
[报价]我知道开始短路和热短路的含义。 我想知道这两种情况下的器件状态是什么。 器件是否处于启动或正常模式?
此外、在开始进行短路和热短路的情况下、器件仅在电流达到电流限制时才会启动计时器、对吧? 这种情况下的电流限制是多少? CL2快速跳变或正常 CL2。
谢谢!
Yishan Chen
您好、Yishan:
这种情况下的电流限制是多少? CL2快速跳变或正常 CL2。
用户设置的正常电流限制。
谢谢
Amrit