This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:是否可以仅使用 UVLO 功能在22V 时打开 PD 而不安装 Rdet 和 Rclass?

Guru**** 2508635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404875/tps2376-h-can-i-use-only-the-uvlo-function-to-turn-on-the-pd-at-22v-without-mounting-rdet-and-rclass

器件型号:TPS2376-H

工具与软件:

您好!

如果我使用不符合 IEEE 标准的 PSE 、是否可以仅使用 UVLO 功能在22V 时打开 PD 而不安装 RDET 和 Rclass?

然后、当我使用符合 IEEE 标准的 PSE 时、需要安装 Rdet 和 Rclass。

谢谢你。

表示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说:

    感谢您发送编修!

    可调 UVLO 用于内部热插拔的 UVLO。 对于不符合标准的 PSE 或没有检测/分级功能的无源 PoE 注入器 、不需要 Rdet 和 Rclass、并且可在达到 UVLO 时打开 PD (同时 UVLO VDD 至 VSS 高于内部电路启动电压、即~13V)。

    对于标准 PSE、您需要正确的 RDet 和 Rclass 来通过检测和分类。 或者标准 PSE 无法开启其端口。

    此致、

    Diang