请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2376-H 工具与软件:
您好!
如果我使用不符合 IEEE 标准的 PSE 、是否可以仅使用 UVLO 功能在22V 时打开 PD 而不安装 RDET 和 Rclass?
然后、当我使用符合 IEEE 标准的 PSE 时、需要安装 Rdet 和 Rclass。
谢谢你。
表示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
如果我使用不符合 IEEE 标准的 PSE 、是否可以仅使用 UVLO 功能在22V 时打开 PD 而不安装 RDET 和 Rclass?
然后、当我使用符合 IEEE 标准的 PSE 时、需要安装 Rdet 和 Rclass。
谢谢你。
表示
您好、说:
感谢您发送编修!
可调 UVLO 用于内部热插拔的 UVLO。 对于不符合标准的 PSE 或没有检测/分级功能的无源 PoE 注入器 、不需要 Rdet 和 Rclass、并且可在达到 UVLO 时打开 PD (同时 UVLO VDD 至 VSS 高于内部电路启动电压、即~13V)。
对于标准 PSE、您需要正确的 RDet 和 Rclass 来通过检测和分类。 或者标准 PSE 无法开启其端口。
此致、
Diang