请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 工具与软件:

您好!
我希望您能表现得好。
对于与 BQ40Z50 IC 相关的 LED、哪个 LED 将亮起或与不同的充电状态级别相对应?
此致、
Joe DeWitt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anthony、您好!
感谢您的答复。
为了确保我正确理解该表、是否这样说需要在 BQ40Z50 IC 中设置 CHG 阈值1至5? 例如:
CHG 阈值1 = 10%
CHG 阈值2 = 30%
CHG 阈值3 = 50%
CHG 阈值4 = 60%
CHG 阈值5 = 80%
如果充电状态为60%、则相关的 LED CHG 阈值1至4将亮起?
此致、
Joe DeWitt