This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:LED1/LED2/LED3/LED 4.

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403320/bq40z50-led1-led2-led3-led-4

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

您好!

我希望您能表现得好。

对于与 BQ40Z50 IC 相关的 LED、哪个 LED 将亮起或与不同的充电状态级别相对应?  

此致、

Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    如果器件正确配置为使 LED 表示充电状态、则 LED 应与下面配置的阈值相对应:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。

    为了确保我正确理解该表、是否这样说需要在 BQ40Z50 IC 中设置 CHG 阈值1至5? 例如:

    CHG 阈值1 = 10%

    CHG 阈值2 = 30%

    CHG 阈值3 = 50%

    CHG 阈值4 = 60%

    CHG 阈值5 = 80%

    如果充电状态为60%、则相关的 LED CHG 阈值1至4将亮起?

    此致、

    Joe DeWitt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我相信是正确的、如果 LED 达到充电阈值、LED 应保持亮起状态、因此在本例中、LED1到 LED4应亮起。

    此致、

    Anthony