工具与软件:
DEAT TI 专家、
我的客户在其新项目中考虑使用 BQ25172。 他们有一些问题。
1.我看到镍氢电池充电器只使用恒流模式充电。
数据表中说明了终止条件的两种方式-可编程计时器到期且电池电压超过 Vout_OVP 阈值。
我的问题是、计时器过期是为了确保安全、而电池充电时间过长。 这不是正常的充电条件,只是安全的功能。 我是对吗?
在正常情况下、如果电压超过 VOUT_OVP、则充电终止。 数据表显示 Vout_OVP 上升阈值通常为1.70V (第7页)
但我的客户使用的电池会充电至2.8V 电压。 因此、在本例中、VOUT_OVP 上升阈值为3.40V。 (2节串联电池)
我认为此电池永远不会超过该3.40V 阈值。 (因为满电压为2.8V)->在计时器到期之前、放电不会停止。
我缺少什么吗? 我想知道在这种情况下充电终止的正常情况。
2.数据表说明了不可恢复的故障模式。 (BAT OCP、ISET 引脚短路、充电计时器到期)
是否有任何方法可以在不使用外部 IC 的情况下复位 TS 引脚?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯