This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:有关充电曲线和充电终止的问题

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400251/bq25172-question-about-charging-profile-and-charging-termination

器件型号:BQ25172

工具与软件:

DEAT TI 专家、

我的客户在其新项目中考虑使用 BQ25172。 他们有一些问题。

1.我看到镍氢电池充电器只使用恒流模式充电。

数据表中说明了终止条件的两种方式-可编程计时器到期且电池电压超过 Vout_OVP 阈值。

我的问题是、计时器过期是为了确保安全、而电池充电时间过长。 这不是正常的充电条件,只是安全的功能。 我是对吗?

在正常情况下、如果电压超过 VOUT_OVP、则充电终止。 数据表显示 Vout_OVP 上升阈值通常为1.70V (第7页)

但我的客户使用的电池会充电至2.8V 电压。 因此、在本例中、VOUT_OVP 上升阈值为3.40V。 (2节串联电池)

我认为此电池永远不会超过该3.40V 阈值。 (因为满电压为2.8V)->在计时器到期之前、放电不会停止。

我缺少什么吗? 我想知道在这种情况下充电终止的正常情况。

2.数据表说明了不可恢复的故障模式。 (BAT OCP、ISET 引脚短路、充电计时器到期)

是否有任何方法可以在不使用外部 IC 的情况下复位 TS 引脚?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Q1 -- BQ25172是基于计时器的镍氢电池充电器、在首选计时器到期时终止充电。  时间将由 TMR 引脚设置。

    最短充电时间(TMR)为4小时、在这种情况下、充电电流(ISET)应为 C 的25%。 随着充电时间(TMR)的增加、充电电流(ISET)将减小。

    OVP 跳变点为每节电池1.7V、因此不首选与 OVP 端接。   

    [quote userid="464516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400251/bq25172-question-about-charging-profile-and-charging-termination 数据表说明不可恢复的故障模式。 (BAT OCP、ISET 引脚短路、充电计时器到期)[/QUOT]

    Q2 --充电计时器到期将是充电完成情况、无故障。  对于不可恢复故障、唯一的选项是对输入下电上电或将 TS 拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持。

    问题1。 您是说 BQ25172在充电开始后至少4小时为电池充电?

    电池保持90%或更高? 我想如果电池电量是90%或者更高、在很短的时间内就能充满电了。

    BQ25172是否为电池充电至少4小时(即使电池电量高出90%)? 我认为这存在风险、因为即使电池已充满电、充电器也会提供恒定电流。 "你以为你赢了吗?

    问题2: 那么、这是使用外部 MCU 或开关等来循环供电或将 TS 拉低的唯一方法

    如果充电器从不可恢复的故障模式恢复、那么我应该使用 MCU。 我是对吗?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是 BQ25172在充电开始后至少4小时内为电池充电?

    是的、但4小时取决于 TMR 引脚的设置

    BQ25172能否为电池充电至少4小时(即使电池电量高了90%)? 我认为这存在风险、因为即使电池已充满电、充电器也会提供恒定电流。 您认为它是什么?

    镍氢电池能够很好地耐受过度充电的影响、这不是问题。  电流需要与充电时间成正比(4小时25%至33% C)。  无快速充电1C 选项。   

    我们对镍氢电池制造进行了审查。

    [报价 userid="464516" URL="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400251/bq25172-question-about-charging-profile-and-charging-termination/5362579 #5362579"]如果充电器从不可恢复故障模式恢复、则应使用 MCU。 我对吗?

    如果无法从充电器上切断电源、则 TS 是最佳选择。  可以控制来自 MCU 的 TS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    1、电池电量满了至少要等4个小时,才过去4个小时。

    ->是否有任何方法可以识别在计时器终止之前电池是否已充满电?

    2.我无法确认电池是否已充满电。 只是等待计时器结束。

    请确认这2种情况。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    与便携式应用相比、BQ25172的设计重点是备用电池应用。  它不支持1C 快速充电条件、充电电流会更低。

    是电池备份应用。

    [报价 userid="464516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400251/bq25172-question-about-charging-profile-and-charging-termination/5364937 #5364937"]

    即使电池已充满电、我也必须等待至少4小时、才会超过4小时。

    ->是否有任何方法可以识别在计时器终止之前电池是否已充满电?

    [报价]

    蓄电池电压可能显示出某种程度的信息。  此外、如果使用电量监测计、则会给出一些指示。

    在充电电流较低的情况下、典型的快速充电指标(Δ T 或负 Δ V)是不可靠的。

    .   

    我无法确认电池是否已充满电。 只需等待计时器结束即可。

    客户是想避免电池过度充电的情况、还是只是想更快地结束充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持。

    是的、我的客户担心2件事。

    -电池过度充电:在计时器终止之前充满电。 如果电池剩余90%时开始充电、情况如何?

    -无法识别完全充电:与上述情况相同。 终端客户甚至不知道在计时器终止之前电池是否已充满电。 他们应该等待。

    所有镍氢电池充电器在充电终止方面是否具有相同的规格?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ25172将在开始充电前检查电池电压-如果每节电池的电池电压高于1.33V 被视为已满电、并且充电将不会开始。

    电池过度充电:计时器终止之前已充满电。 如果电池在剩余电量为90%的情况下开始充电、情况会怎样?[/QUOT]

    如果电池电压高于每节电池1.33V、则不会开始充电。  但一旦充电开始、它将继续进行、直到计时器到期。  NiMN 将耐受过充。

    所有镍氢电池充电器在充电终止方面是否具有相同的规格?

    是的、它们的行为方式都是类似的。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    我会与我的客户分享您的意见。

    -您是否有镍氢电池可以承受过度充电的测试数据?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以使用论坛的私人信使功能更详细地讨论镍氢电池制造商和测试数据。

    查找我的消息/请求。