请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 工具与软件:
您能否解释一下何时将 BQ79616与通信设备一起使用以及何时不使用。
如果您能告诉我这两种设置的优缺点、那将是很好的。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 EASON:
要通过 SPI 进行通信、需要使用 BQ79600通信器件。 BQ79600还具有反向唤醒功能、允许 BQ79600进入关断模式、并在 BQ79616处于睡眠模式时发生故障时向 MCU 发送标志。 当系统处于低功耗状态时使用该标志、该标志可用于唤醒系统以解决故障问题。
若要通过 UART 进行通信、则不需要 BQ79600通信器件。
此致、
David